EinDollarBrille e.V.正采用西门子数字化工业软件的Solid Edge®为全球有需要的社区提供经济型眼镜。EinDollarBrille成立于2012年,团队和合作伙伴遍布全球十个国家,西门子Xcelerator的工业软件组合助其在无电的情况下进行OneDollarGlasses制造。
EinDollarBrille创始人兼首席执行官Martin Aufmuth表示:“我们希望可以使用不到一美元的材料制作眼镜,这样即使是经济比较拮据的人也能够负担。为了切实提供可持续的帮助,我们将眼镜的制造设定为自助,来自各国的使用者均可以利用不需要电力的机器,在现场设计和制造OneDollarGlasses。
在手动和使用非数字化方法开发了最初的概念、原型和草图之后,EinDollarBrille需要高效的数字化制造流程来实现眼镜的量产。虽然折弯机有单独的草图和图纸,但没有可用于下一步的3D CAD模型——例如,可以传输给CNC制造商的数据。
为了解决这一问题,西门子的Solid Edge团队和西门子解决方案合作伙伴之一(PBU CAD Systeme)于2022年初开始为EinDollarBrille提供服务,使其折弯机(现在是第13代)得到进一步的发展和完善,同时玻璃生产所需的其他工具和量具也得以优化。
在第一阶段,CAD顾问和志愿者Sabine Adams使用Solid Edge软件对眼镜及其镜片进行3D建模,然后将智能3D产品模型用于折弯机和眼镜的归档和认证,也可用于多次订购镜片。对于折弯机,Sabine Adams根据现有的手绘草图和手写的技术图纸,与团队一同一起定义了尺寸和公差及必要形式,以使创新的折弯机得到专业定义和记录。
自OneDollarGlasses的无电机器发明以来,其志愿者和员工数量已在全球范围内扩展至500名。点击了解EinDollarBrille案例的更多详情以及西门子的Solid Edge startup计划。