西门子数字化工业软件Realize LIVE用户大会第二日,Unlimited Tomorrow联合创始人兼首席执行官Easton LaChapelle向与会嘉宾讲述了自己童年对机器人的热情,以及西门子技术如何助其踏上创新之旅。
Unlimited Tomorrow是一家机械义肢研发制造商,其生产的高质量、低成本义肢为每个有需要的人提供上肢力量。西门子的增材制造技术帮助Unlimited Tomorrow实现了大规模定制化,并切合患者所需。对于公司的创新,LaChapelle分享了好奇心对于他的重要性:“我们每个人都拥有好奇心,这种好奇心可以转化成驱动力,推动我们提出问题,并帮助我们塑造答案,我们应该把好奇心视为一种工具,加以运用。”
以可持续的驱动业务发展
在第二天的大会圆桌论坛上,西门子数字化工业集团可持续发展副总裁Eryn Devola,与来自设计和开发可持续地下农业系统的公司Greenforges、开创移动行业电气化的公司Energica Inside以及载人航天公司Space Perspective的嘉宾们一起讨论了数字化转型背景下的可持续性。

(嘉宾从左到右): Eryn Devola (西门子), Ramón Pereira Bonilla (GreenForges), Carlo Iacovini (Energica Inside), Jane Poynter (Space Perspective)
“可持续性问题需要一个新的考量角度”,GreenForges的社区和通信主管Ramón Pereira Bonilla解释到,“有其他公司也在进行地下进行农业项目,但他们主要采用的是地上技术,很多是将农业项目放在一个旧防空洞中,而不是去研发地下使用技术,缺乏可持续性。”
Energica Inside总经理Carlo Iacovini也随即分享了Energica Inside运用电动摩托车行业知识的新方法: “我们把所累积的经验、我们的核心竞争力以及在电动摩托车行业所获得的知识分享给了一些其他想要进军电气市场的企业,这些企业可能面临着Energica Inside 十年前也在面对的问题;无论是开发电动动力总成还是设计电池组,我们都可以帮助他们确定产品开发和解决方案。有了这种方法,我们不仅可以解决两轮车市场上的问题,还可以通过在航空、农业、四轮车、娱乐等领域的应用来提升我们的技术”
系统是未来
在同期举办的媒体与分析师大会上,西门子的发言人讨论了解决方案应如何发展,以实现基于系统的产品开发方法。随着产品复杂性在各行业呈指数级增长,需要更好地连接多领域解决方案和新的方法。西门子基于系统的工程方法不仅有助于解决日益增长的复杂性,还可以推动下一代创新,获得了行业众多客户的认可。
西门子数字化工业软件产业战略副总裁Dale Tutt表示: “西门子在电子/电气解决方案、仿真、系统工程和制造等方面持续加大投资,帮助行业客户为未来的挑战做好准备。西门子的数字孪生和数字主线能够帮助客户更快地开发新品,并通过优化系统来提高产品性能,助其了解操作方式,实现更高的可持续性。
Zel X – 提供个性化解决方案
西门子数字化工业软件还借此机会介绍了其过去一年一直在开发的云原生服务——Zel X。Zel X专为中小型企业而生,其集成了西门子NX技术、用于3D CAD的几何操作和CNC编程能力、数据管理以及Teamcenter在流程和业务特定能力方面的协作。
西门子数字化工业软件总裁兼首席执行官 Tony Hemmelgarn向与会嘉宾分享了早期采用Zel X的优势,“我们的客户之一WashTech公司过去通过电子邮件和跟踪电子表格来管理他们的RFQ流程,WashTech的创始人兼董事Mathieu Fresco正在寻求一个新方式来颠覆传统。他们最终采用了西门子的Zel X解决方案,来解决管理杂乱,翻译繁冗,跟踪和报价效率低下等问题。在 Zel X的助力下,WashTech现在的报价速度提高了50%,可以多赢得30%的订单。”
西门子数字化工业软件2023 RealizeLIVE用户大会以 “Be the change”为主题,在会上,西门子数字化工业软件的专家与用户以及合作伙伴共同探讨了当今工业世界的复杂性,并解读如何利用前沿技术和方法论来解决这种复杂性。从云原生和可组合的软件架构,到个性化和注重业务流程的解决方案,再到基于系统的工程方法,西门子数字化工业软件正与产业各方携手,更快、更可持续地构建更智能且更互联的产品,并将其推入市场。