1. Home
新闻稿

西门子推出数据驱动型Questa Verification IQ 软件,助力集成电路验证

2023年1月31日
中国北京

西门子数字化工业软件推出QuestaVerification IQ,面向下一代高性能集成电路 (IC)的复杂设计挑战提供开创性的解决方案
  • Questa Verification IQ 软件可帮助全球工程团队进行实时协作,加快验证管理流程并提供实时的项目可见性。
  • Questa Verification IQ与 Polarion REQUIREMENTS 无缝集成,打造新平台,在项目周期内自动捕捉运行引擎产生的全部数据。

西门子数字化工业软件日前推出新Questa™ Verification IQ 软件,面向下一代高性能集成电路 (IC)的复杂设计挑战,提供开创性的解决方案。Questa Verification IQ 是一款基于团队的云端软件,由数据驱动并采用人工智能 (AI) 技术,有助于加速验证收敛、简化可追溯性、优化资源,促进产品上市速度。

在传统的IC 开发周期中,执行逻辑验证的时间往往超过 70%。随着新一代 IC 设计日趋复杂,实现设计收敛(即了解工程师已充分执行正确的验证类型,以确保设计能准确无误地运作)成为严峻挑战。Wilson Research 在 2022 年开展的一项行业研究显示,验证团队一次性成功完成硅片设计的比例已从 2014 年的 31% 降低至 2022 年的 24%,这也是过去 20 年的最低水平。

Questa Verification IQ 旨在帮助设计团队更快实现设计收敛,其与西门子业界领先的 Polarion™ REQUIREMENTS 软件紧密集成后打造的平台,可在项目周期内自动捕捉由引擎运行产生的全部数据,帮助客户在整个设计和验证流程中管理要求、编码、测试和发布。新平台针对功能安全合规性任务提供了优化的数字主线,打造从要求到验证结果再到实施的可追踪解决方案。

Questa Verification IQ 可统一来自不同环境的形式验证和仿真引擎的覆盖率数据,包括:西门子的 Questa™平台、OneSpin® 软件、用于模拟和混合信号仿真的 Symphony™平台,以及用于硬件仿真加速和原型验证的西门子 Veloce™。Questa Verification IQ 中的机器学习功能将会随即分析数据,预测时序特征和漏洞,识别根本原因,并提供潜在问题的解决方案;从而帮助团队提高效率,向其提供必要信息,充满信心地进行 Sign off。

西门子 EDA 副总裁兼设计验证技术总经理 Abhi Kolpekwar 表示:“很多领先的芯片设计和验证公司都在利用大数据来推动创新、精简运作和提升效率。西门子新的Questa Verification IQ 是一款由数据驱动的验证解决方案,能够利用分析、协作和可追溯性,加快和简化验证流程,与西门子的Polarion REQUIREMENTS 软件配合使用将取得显著效果。”

Questa Verification IQ 在基于 Web 的应用框架中实现,能以低安装成本提供可扩展的验证管理,同时独立于设备和操作系统。Questa Verification IQ 支持公有、私有和混合云配置,以及本地化协作和集中式数据访问,帮助全球工程团队进行实时协作,以加快验证管理流程,并提供实时项目可见性。Questa Verification IQ 还与 Jenkins 等常用持续集成 (CI) 工具相集成,实现工作流程自动化。

Arm 的设计服务资深总监 Tran Nguyen 表示:“当今的科技创新日新月异,为满足市场对计算能力不断增长的需求,产品上市速度比以往任何时候都更加重要。西门子的Questa Verification IQ 解决方案让客户能够在验证流程中更好地进行跨团队、跨地域的协作,支持分析引导,从而提高生产率,并且显著缩短收敛时间。”

Nordic Semiconductor 的验证团队主管 Christoffer Amlo 表示:“Nordic Semiconductor 专攻能够赋能物联网的无线通信技术。了解整个开发周期内的设计验证状态对于产品的规划、执行和最终质量至关重要。我们是 Questa Verification IQ 软件的早期采用者,该软件为我们提供了一个高级的趋势分析平台,其自动生成的实时状态取代了手动搜集回归信息的工作,在分析未完成的验证工作方面,Questa Verification IQ 提供了高效的覆盖率收敛协作工作流程。”

西门子的 Questa Verification IQ 现已发售。如需更多信息,请访问:https://eda.sw.siemens.com/en-US/ic/questa/simulation/verification-iq/

西门子数字化工业软件致力于推动数字化企业转型,实现满足未来需求的工程、制造和电子设计。西门子Xcelerator 解决方案组合可帮助各类规模的企业创建并充分利用数字孪生技术,为机构带来全新的洞察、机遇和自动化水平,促进创新。欲了解有关西门子数字化工业软件的更多详情,敬请访问:siemens.com/software. Siemens Digital Industries Software – Where today meets tomorrow.

西门子数字化工业集团(DI)是自动化和数字化领域的创新领袖。数字化工业集团与合作伙伴和客户一起,推动过程与离散行业的数字化转型。通过数字化企业业务组合,数字化工业集团为各类规模的企业提供可以集成在整个价值链的端到端产品、解决方案和服务,并实现数字化。针对各行业的不同需求,数字化工业集团不断优化其独特的业务组合,帮助客户提升生产力和灵活性。数字化工业集团持续创新,将前沿科技不断融入产品系列。西门子数字化工业集团总部在德国纽伦堡,在全球拥有大约7.2万名员工。

关于西门子在中国:

西门子股份公司(总部位于柏林和慕尼黑)是一家专注于工业、基础设施、交通和医疗领域的科技公司。从更高效节能的工厂、更具韧性的供应链、更智能的楼宇和电网,到更清洁、更舒适的交通以及先进的医疗系统,西门子致力于让科技有为,为客户创造价值。通过融合现实与数字世界,西门子赋能客户推动产业和市场变革,帮助数十亿计的人们,共创每一天。西门子持有上市公司西门子医疗的多数股权,西门子医疗是全球重要的医疗科技供应商,塑造着医疗产业的未来。此外,西门子持有西门子能源的少数股权,西门子能源是全球输电和发电领域的重要企业。西门子自1872年进入中国,150年来始终以创新的技术、杰出的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持。2021财年(2020年10月1日至2021年9月30日),西门子在中国的总营收达到82亿欧元,拥有超过3万名员工。西门子已经发展成为中国社会和经济的一部分,并竭诚与中国携手合作,共同致力于实现可持续发展。如需了解详细信息,请访问  www.siemens.com.cn

注:点此查看所有相关西门子商标。其它商标均属于其各自的持有人。

媒体联系人