Siemens Digital Industries Software hat heute die Questa™ Verification IQ Software vorgestellt – eine bahnbrechende Lösung, welche Logikverifizierungsteams bei der Bewältigung einer Vielzahl von Herausforderungen unterstützt, die mit der dramatisch gestiegenen Designkomplexität anspruchsvoller integrierter Schaltungen (ICs) der nächsten Generation verbunden sind. Questa Verification IQ ist teambasiert, Cloud-fähig, datengesteuert und basiert auf der Technologie der künstlichen Intelligenz (KI). Die Software trägt dazu bei, die Verification Closure zu beschleunigen, die Rückverfolgbarkeit zu optimieren, die Ressourcen optimal auszunutzen und letztendlich die Markteinführung zu beschleunigen.
Die Logikverifizierung braucht traditionell mehr als 70 Prozent des gesamten IC-Entwicklungszykluses. Das Erreichen des Design Closures – die Gewissheit, dass die Entwickler die richtige Art und Weise der Verifizierung durchgeführt haben, um sicherzustellen, dass ihr Design fehlerfrei funktioniert – ist eine immer größere Herausforderung, denn jede neue IC-Design-Generation bringt ein hohes Maß an Komplexität mit sich. Laut einer Studie von Wilson Research aus dem Jahr 2022 ist der Prozentsatz der Verifizierungsteams, die mit dem ersten Silizium Tape Out erfolgreich sind, von 31 Prozent im Jahr 2014 auf nur noch 24 Prozent im Jahr 2022 gesunken, was dem niedrigsten Stand der letzten 20 Jahre entspricht.
Questa Verification IQ wurde entwickelt, um Design-Teams dabei zu helfen, das Design Closure schneller zu erreichen. Questa Verification IQ ist nahtlos in die branchenführende Polarion™ REQUIREMENTS™ Software von Siemens integriert und bildet damit eine Plattform, die automatisch alle Daten von jedem Engine-Lauf über die gesamte Lebensdauer eines Projekts hinweg erfasst und die Kunden bei der Verwaltung von Anforderungen, Codierung, Prüfung und Freigabemanagement über den gesamten Design- und Verifizierungsprozess hinweg unterstützt. Diese leistungsstarke Kombination bietet einen engen digitalen Prozess, der für Aufgaben zur Einhaltung der funktionalen Sicherheit optimiert ist und eine nachvollziehbare Lösung von den Anforderungen bis zu den Verifizierungsergebnissen und der Implementierung bietet.
Questa Verification IQ vereint Coverage Daten aus den Formal- und Simulations-Engines innerhalb der Questa™-Plattform von Siemens, OneSpin™ Software, Symphony™ Plattform für die Analog-/Mixed-Signal-Simulation und des Hardware-gestützten Veloce™ Verifizierungssystems von Siemens für Emulation und Prototyping. Die Machine Learning Funktion des neuen Produkts analysiert dann die Daten, um Muster und Lücken vorherzusagen, die ursprünchlichen Ursachen zu identifizieren und schlägt Lösungen für mögliche Probleme vor. Dadurch wird die Effizienz verbessert und die Teams erhalten die Informationen, die sie für ein souveränes Sign-off benötigen.
„Unternehmen auf der ganzen Welt, die auf dem Gebiet des Chipdesigns und der Verifizierung führend sind, nutzen Big Data, um Innovationen voranzutreiben, Abläufe zu rationalisieren und die Effizienz zu steigern“, sagte Abhi Kolpekwar, Vice President und General Manager Design Verification Technology bei Siemens EDA. „Mit der Einführung von Questa Verification IQ transformiert Siemens die IC-Verifizierung durch eine hochmoderne, datengesteuerte Verifizierungslösung, die den Verifizierungsprozess mithilfe von Analysen, Zusammenarbeit und Rückverfolgbarkeit beschleunigt und vereinfacht – insbesondere, wenn sie mit dem Siemens Polarion Flow eng verknüpft ist.“
Questa Verification IQ ist als webbasiertes Anwendungsframework implementiert, das ein skalierbares Verifizierungsmanagement mit minimalen Installationskosten bietet und gleichzeitig Geräte- und Betriebssystemunabhängigkeit gewährleistet. Questa Verification IQ unterstützt öffentliche, private und hybride Cloud-Konfigurationen mit nativer Kollaboration und zentralem Datenzugriff. Die Software hilft globalen Entwicklungsteams in Echtzeit zusammenzuarbeiten, um den Verifizierungsmanagementprozess zu beschleunigen und Projekttransparenz in Echtzeit dazustellen. Darüber hinaus ist Questa Verification IQ vollständig in gängige CI-Tools (Continous Integration) wie Jenkins integriert, um Arbeitsabläufe zusätzlich zu automatisieren.
Branchenführer sprechen über Questa Verification IQ
„Die rasante Innovationsgeschwindigkeit von heute bedeutet, dass die Zeit bis zur Markteinführung wichtiger denn je ist, um die wachsende Nachfrage nach Rechenleistung zu decken“, sagt Tran Nguyen, Senior Director of Design Services bei Arm. „Die Questa Verification IQ Lösung von Siemens ermöglicht eine bessere team- und länderübergreifende Zusammenarbeit während des Verifizierungsprozesses und ermöglicht eine analytische Lenkung, um die Produktivität zu steigern und unsere Closure-Zeiten deutlich zu reduzieren.“
„Nordic Semiconductor ist auf drahtlose Kommunikationstechnologie für das Internet der Dinge (IoT) spezialisiert. Den Verifizierungsstatus des Designs während des gesamten Entwicklungszykluses zu kennen, ist entscheidend für die Planung, die Ausführung und die endgültige Qualität unserer Produkte“, sagte Christoffer Amlo, Leiter des Verifizierungsteams bei Nordic Semiconductor. „Als Early Adopter bietet uns Questa Verification IQ ein zentrales Portal mit Trending Informationen auf hohem Niveau an. Der durch das Tool automatisierte Live-Status ersetzt den manuellen Aufwand für die Erfassung unserer Regressionsinformationen. Für die Untersuchung unvollständiger Verifizierungsarbeiten bietet der Coverage Analyzer einen effizienten, kollaborativen Arbeitsablauf für das Coverage Closure an.“
Questa Verification IQ von Siemens ist ab sofort verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
https://eda.sw.siemens.com/en-US/ic/questa/simulation/verification-iq/