西门子数字化工业软件日前推出 Solido™ IP 验证套件(Solido IP Validation Suite),这是一套完整的自动化签核解决方案,可为包括标准单元、存储器和 IP 模块在内的设计知识产权 (IP) 提供质量保证。这一全新的解决方案提供完整的质量保证 (QA) 覆盖范围,涵盖所有IP 设计视图和格式,还可提供 “版本到版本” 的 IP 认证,能够提升完整芯片 IP 集成周期的可预测性,帮助加快产品上市速度。
IP 复用和模块化有助于提升质量并节省时间,因而在下一代半导体设计中,对于现成设计 IP 的集成需求在不断增长。为了确保硅片的成功,所有 IP 都需要在设计流程的早期经过验证,从而确保正确性和一致性;如果在设计周期的后期才发现问题,则可能导致成本高昂的流片改版或硅片重新设计。
设计 IP 可以在逻辑、物理、电气、时序和功耗分析环境等多个设计视图中进行详细描述,但如果要在所有这些角度和格式上对 IP 进行充分验证,则可能会消耗大量时间,导致生产计划的延迟。
Solido IP 验证套件可为生产和集成团队提供可自定义的自动化 IP 验证功能,有助于大幅减少计划延迟。该套件包括西门子的 Solido™ Crosscheck™ 软件和 Solido™ IPdelta™ 软件,两者均提供完整的 IP QA 检查,面向所有类型的设计和基础 IP,在一个简化解决方案中整合了视图内 QA 检查、跨视图 QA 检查、版本到版本 QA 检查功能。Solido IP 验证套件通过多种先进功能,例如 IP 数据复用的智能解析、QA 报告自动更改识别和合并的增强IP QA、与西门子 Calibre® 等验证平台的无缝集成,为 IP 生产和集成团队提供了快速全流程覆盖 QA。
西门子数字化工业软件副总裁兼定制 IC 验证部门总经理 Amit Gupta 表示:“随着设计 IP 在半导体设计领域中的重要性日益提高,高效正确的 IP 验证成为硅片成功的一个至关重要的步骤。Solido IP 验证套件能够提供可扩展、可复用的解决方案,用于识别和预防可能导致设计中断的问题,帮助 IP 生产团队在每个迭代中实现高质量 IP 交付,帮助芯片级设计团队加快流片计划,提供合格且更易于集成的设计 IP。”
Solido IP 验证套件获得多方客户认可
“瑞萨电子的存储器 IP 支持多种不同的运行条件,”瑞萨电子 EDA 业务部数字后端设计方法法学部门的首席 EDA 工程师 Shuji Katayama 表示:“为了快速确保这些存储器 IP 的可靠性,我们部署了西门子的 Solido IP 验证套件,它可以轻松进行自定义以满足我们的特殊需求,提高存储器 IP 的质量。”
Maxlinear 设计自动化工程师 Ming Fatt Yee 表示:“西门子的Solido IP 验证套件提供了完整的 QA 解决方案,具有强大的跨视图检查功能,可以简化 QA流程并提高QA 效率,对用户使用也十分友好。 Solido IP 验证解决方案提供库交付成果必需的精度,并且具备自定义能力,能够满足我们对于定制化的需求。”
“Solido IP 验证套件提供一系列经过市场验证的验证功能,让 QA 团队能够达到更高的覆盖率水平,同时允许开发团队在更短的时间内完成更多的工作,”Mixel, Inc. 的 CAD 经理 Amr Shehata 表示:“该解决方案已经成为我们的 QA 方法学不可或缺的一部分,让我们充满信心地打造差异化最终产品。”
“Solido Crosscheck 充分利用一整套面向生产的可自定义 IP 验证检查功能,既可确保完整覆盖范围,又可确保 IP 视图之间的一致性,”Rivos Inc. 的定制电路主管兼经理 Hema Ramamurthy 表示:“Solido IP 验证套件是 Rivos 的 IP QA 方法学中的关键一环,让我们能够确保及早检测到 IP 问题,最终设计也能够满足高 QA 指标。”
Weebit Nano 的研发副总裁 Ilan Sever 表示: “西门子的Solido IP 验证套件帮助我们显著加快了 IP QA 流程。借助该解决方案,我们能够获取完整的 IP QA 框架,涵盖多种设计视图的验证检查,所有这些检查都在可自定义的自动化流程中执行。作为先进半导体存储器技术的供应商,当我们将新的 Weebit ReRAM IP 模块推向市场时,在更短时间内完成交付产品的 QA 是关键所在。”
如需详细了解西门子的全新 Solido IP 验证套件,请访问:https://eda.sw.siemens.com/en-US/ic/solido/