1. Home
新闻稿

西门子发布Solid Edge 2024 添加AI辅助设计功能

2023年10月11日
中国北京

  • 新版 Solid Edge 软件引入基于人工智能的设计辅助功能,将重复、常见任务自动化,从而加快设计速度
  • 新软件提供基于云的协同和数据共享能力,可通过Teamcenter Share app,作为西门子 Xcelerator as a service的一部分进行订阅

西门子数字化工业软件日前推出Solid Edge 2024®版本,作为西门子Xcelerator 的一部分,新版Solid Edge为产品设计提供新的人工智能应用以及基于云的数据共享和协同能力,帮助各规模制造企业进一步实施数字化转型战略,提高数据重用效率,推动机电设计和制造创新。

将AI 辅助设计融入主流

Solid Edge 2024首次将人工智能(AI)辅助设计引入 Solid Edge软件,包含多项关键的增强功能。当零件置入装配体中时, Solid Edge 2024 新的AI 装配关系功能将智能预测并提供有效的替选方案;此外,该版本还包含一款AI驱动型用户界面,能够学习使用模式,在光标处显示适合语境的相关命令。Solid Edge® CAM Pro 提供新的AI 辅助 Operation Editing 功能,能够引导用户完成加工作业编辑流程,并根据加工应用和习得的零件编程风格提出建议。

这些新增功能以系统现有的智能建模功能为基础。如果与Solid Edge 的创成式设计功能结合使用,根据预定义的几何与功能约束条件自动设计理念,则可清除常见任务中的重复作业,加快设计速度,使得设计师和工程师能够更加专注于探索与创新。 “Solid Edge 2024 可以帮助我们实现更智能的工作方式,提高生产效率,”Ariel Corporation的David Iverson 表示,“通过将人工智能引入设计流程,我们能够有效减少在重复任务上的时间,进而有更多的时间来做其他创新性工作。”

扩展基于云的协同优势

Solid Edge SaaS 的订阅包括通过 Teamcenter® Share 应用程序获得基于云的数据共享和协同能力。Teamcenter Share 具备一系列云功能,可以在任何地方、通过任何设备与同事、合作伙伴及客户进行协作。新版 Solid Edge 实现了与西门子工业软件之间的精简集成,改进了Solid Edge 与 Teamcenter Share“开箱即用”的集成方式,并提供 Office文档和3D数据的交互式预览及增强的显示看板,优化任务/状态的可视性,提高存储能力,并扩大文件支持功能,帮助客户增强沟通,按照市场要求推进项目快速开展。

将实时产品配置引入销售流程

新的Solid Edge® Design Configurator Connect 软件提供即时在线的产品配置功能,可按照客户的特定需求快速完成产品配置。以现有的Solid Edge Design Configurator 软件为基础,新软件能够帮助销售工程师与终端客户通过基于web的门户完成报价所需的产品配置,而无需在本地安装 Solid Edge 软件。

提高Solid Edge 产品体系的生产效率

Solid Edge 2024还扩大了整个产品套件的功能,提高整体生产效率。新版本现在首次打开复杂产品模型的速度比之前快9倍,并能随着模型运动实现自动更新、获得更具沉浸感的真实世界环境。

欲进一步了解西门子 Solid Edge 的更多功能,敬请访问:siemens.com/solid-edge-2024或观看新品发布会的回放视频:www.youtube.com/watch?v=Xc-ddD3aliA

西门子数字化工业软件通过Siemens Xcelerator 数字商业平台的软件、硬件和服务,帮助各规模企业实现数字化转型。西门子全栈式工业软件和全面的数字孪生可助力企业优化设计、工程与制造流程,将创新想法变为可持续的产品,从芯片到系统,从产品到制造,跨越所有行业,创造数字价值。Siemens Digital Industries Software – Accelerating transformation.

媒体联系人