西门子数字化工业软件公日前发布Zel X™软件,这是一款基于浏览器的下一代工程应用程序,有助于简化制造和工厂运营。Zel X将用于制造、运营、协作、设计和仿真的软件整合为一个全面而轻量化的的解决方案,基于浏览器实现即刻价值。
西门子数字化工业软件Mainstream Engineering软件高级副总裁John Miller表示:“制造业亟需开放、灵活的工具集,不仅要能满足制造商的需求,还要能够随时随地进行访问。Zel X结合了西门子在制造、运营、设计、仿真和协作领域的专业知识和技术,通过客户适用的浏览器提供下一代功能。Zel X可以通过即时工具集支持快速变化的业务,为客户提供创新和全流程覆盖能力,助其在市场竞争中脱颖而出。”
Vuhl是一家墨西哥高性能汽车制造商,目前已经选择Zel X来完善其正使用的西门子产品套件,以支持与内部团队和客户的集成和协作。Vuhl的联合创始人Guillermo Echeverria表示:“我们为数十个不同的客户提供服务,这令管理变得非常复杂。我们使用电子表格、窗口即时贴来与客户进行沟通,然而这些工具并不能像我们在公司内部沟通工具一样精简。有了西门子的Zel X,我们就可以将所有东西集成到一个统一的解决方案中。现在,我们不仅可以在工程方面共享数据,还可以与工厂和制造碳纤维零件或组装跑车的人共享数据。我们同时也在使用西门子的NX软件,然而我们的客户有许多不同的CAD系统,在Zel X的帮助下,客户现在只需要一个web浏览器,就可以打开并查看目前的项目情况并标记它,大大提升了客户体验。速度是我们赢得市场的关键,所以我们选择使用高性能的解决方案和软件来助力我们达成目标。”
Zel X以西门子成熟的行业技术为基础,与NX共享一个通用架构,并作为西门子Xcelerator平台的一部分进行交付,在基于浏览器的集成解决方案中为企业提供以下功能:
操作:使用交互式仪表板实时监控和跟踪项目和工作状态,允许用户在任何设备上提供车间特定说明和通知。Zel X还包括帮助实现自动询价(RFQ)的工具,包括从客户发出的询价和从供应商发出的询价。
WashTech是一家工业洗涤公司,专门设计和制造用于清洁工业部件的机器,Zel X助其实现了180万美元的年销售额。正如WashTech的创始人兼董事Mathieu Fresco所言:“有了Zel X,我能够更快、更准确地回应客户的询价。它基于浏览器的CAD/CAM和资源规划工具帮助我们变得敏捷。我们的目标是报价快50%,订单多30%。”
设计:Zel X将西门子的3D CAD建模能力带到浏览器中,为报价、制造和夹具设计提供简化的3D CAD(直接建模和基于历史的建模)。基于Parasolid的数据交换工具与西门子基于3D AI的预测建模功能相结合,使设计师和销售工程师能够打开和编辑导入的设计数据,以快速创建设计和图纸,修改现有模型或更改方案。
基于西门子Simcenter™解决方案的云仿真功能,Zel X允许任何参与设计过程的人,无论设备的计算能力如何,都可以快速执行简单的分析,以帮助指导设计决策,同时进行零件/材料选择与优化。Zel X还可无缝扩展,与西门子的NX™、Solid Edge®和Simcenter™等机械设计和仿真解决方案相互兼容。
制造:Zel X提供了业界首个集成的、基于网络的CAD/CAM工具集。简化的3D CAD编程使设计人员和工程人员能够访问2.5轴CAM,这些设计人员和工作人员可以在更加简单的棱柱形零件上工作,并且在计划更改时灵活地从任何设备调整设置或编辑G-code。这也为更复杂的任务腾出了其他现有的CAM许可,并可扩展到西门子的NX CAM制造解决方案。
Bob Schuster,Schuster Mechanical负责人在使用Zel X和西门子的NX软件后表示:“我们的目标是在收到采购订单后即刻开始工作。以前我们只能根据自己对于情况的预估进行报价。Zel X帮助我们改进了报价流程,将其从几周减少到几天,甚至几个小时。有了Zel X和NX,我们不仅简化了生产流程,同时也增进了客户关系。”
协作:Zel X提供基于云的项目存储和协作,建立在Teamcenter同样基于的核心平台上,可在任何时间、任何设备上即时使用,该平台为一些世界领先的创新者提供可信的数据管理功能,以及Teamcenter®Share应用程序的数据共享和协作功能。Zel X使客户能够将其供应链,包括内部团队、客户、合作伙伴和供应商团结在一个统一的信息来源,通过数据的工程视图和标记、增强现实(AR)可视化、任务管理(包括看板功能和跟踪)进行增强,所有这些都建立在强大而安全的数据和生命周期管理基础之上。
Lifecycle Insights首席分析师兼首席执行官、行业分析师Chad Jackson表示:“当企业将工程、制造、采购、历史数据甚至工具路径集成到一个解决方案中时,他们就会获得关键可见性。这么做不仅可以缩短报价和交付时间,提高流程效率,提高产品质量,还可以大幅节省成本。Zel X取代了传统的手动流程和点式解决方案,这意味着更少的管理,更小的IT开销,也无需额外的硬件投资。”
西门子的Zel X解决方案目前可以为精简设计和制造提供标准版工具,也可提供添加了仿真功能、更多数据管理功能和设计工具的高级版工具。Zel X同时提供30天的免费试用。如需了解更多信息,请访问https://www.sw.siemens.com/en-US/zel-x/