西门子数字化工业软件日前宣布为其产品工程软件NX™推出多项新功能。作为西门子 Xcelerator 的解决方案组合的一部分, NX的增强功能旨在帮助各行各业的设计人员和制造企业以更快的速度向市场交付更好、更优化的产品。
发布NX X
在NX产品的基础之上, NX™ X 软件允许用户从云端进行访问,同时引入西门子基于产品生命周期管理软件——Teamcenter® 的嵌入式数据管理模块,利用安全存储于西门子云端软件即服务(SaaS)基础设施中的信息,帮助用户解锁更高水平的 NX 应用,进而实现更大的灵活性、可扩展性和协同性。
初创公司 Dovetail Electric Aviation 的首席执行官 David Doral 在使用 NX X 软件后表示:“作为一家力求突破创新边界的初创企业,我们亟需能够帮助我们探索各种选项、确保产品性能的工业软件,西门子的NX X 为我们提供了面向未来的下一代产品工程能力,其许可模式使我们可以使用扩展性和灵活性更高的西门子 Xcelerator 的解决方案组合来实现公司目标。”
NX X 是一款增强型基于云的产品工程软件,支持桌面安装并可通过 AWS 云服务进行浏览器流式传输。此外,NX X 提供安全的数据管理功能,可促进无缝协作;并且通过 Teamcenter® X 软件增强了 PLM 功能,不仅为用户带来了更高的灵活性、更强的本地协作能力,同时还帮助用户减少IT 管理时间。NX X提供灵活可扩展的许可模式,让客户能够以更具适应性和成本效益的方式访问 NX 的附加模块和高级功能。基于 100 余种可用产品和扩展功能,企业可以深入了解适合其工作流程的附加模块,根据自身项目需求进行客制化。此外,NX X 还可与西门子新推出的Zel X™ 软件结合使用。Zel X 软件采用了和 NX 相同的架构,是基于浏览器的下一代工程应用程序,集成 了NX 等其他西门子 Xcelerator 的软件解决方案,有助于精简制造和车间运营流程。
为工程师和设计师打造沉浸式未来设计空间
![siemens-nx-summer-2024-newsroom-02-1280x720](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/5JI822rpeW6YrUu9wVWy5X/en-US/siemens-nx-summer-2024-newsroom-02-1280x720.jpg?auto=format,compress&w=843&q=60)
西门子的旗舰产品工程软件NX添加多项增强功能,旨在帮助所有行业的设计师和制造商更快地将更好、更优化的产品推向市场。
NX™ Immersive Explorer 软件将给用户带来游戏级别的沉浸式体验,无论是在桌面还是虚拟现实中,用户都可以在高度逼真的环境中沉浸式开展设计审查、虚拟调试和签收等工作。NX Immersive Explorer 将于2024年12月面市,支持各大 HMD 硬件选项,让用户可以沉浸于超现实互动环境中,在设计流程早期获得宝贵洞见,进而降低创建物理原型的成本。NX Immersive Explorer帮助用户更加聚焦于装配体的特定部分,对各单独组件进行检查,并通过添加标记和注释的方式记录设计审查结果,用户得以从全新的视角开展整个设计流程。
新增 AI 功能
今天的AI 无处不在,NX 此次更新也添加了以AI技术驱动的设计功能,进而帮助用户改进、加快设计流程。拓扑优化、性能预测(Performance Predictor) 和极小曲面(Gyroid)建模等新增 AI 驱动型工具与命令预测和选型预测等现有功能相结合,可有效提高效率。
Performance Predictor 是一款 AI设计仿真工具,可验证单个零件的材料选择和机械性能,使设计团队能够实时对设计迭代进行验证和测试,从而加快创新流程,减少可能导致高昂成本的错误。
如果与 AI 驱动型拓扑优化及新型 Gyroid 格状和填充设计功能以及2023年推出的设计空间探索(Design Space Explorer)等功能结合使用,将能帮助设计团队创建出更优零件,不仅可以满足性能要求,同时还允许其开展轻量化研究,根据需要发挥增材制造的优势。
加快零件制造速度,增强可控性
![siemens-nx-summer-2024-newsroom-04-1280x720](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/4yILmPwAdxau73YiNYxnrP/en-US/siemens-nx-summer-2024-newsroom-04-1280x720.jpg?auto=format,compress&w=843&q=60)
Siemens NX CAM的孔操作也得到了改进,能够更精准地控制刀具移动,确保加工安全性,提高曲面质量
与此同时,此次更新还提高了 NX CAM 和 NX 增材制造(AM)的用户控制水平和工作流程生产效率,让用户能够对其零件设计更有信心,并以更快的速度获得高质量组件。现在,高速加工策略 Enhanced 3D Adaptive Roughing 可以帮助编程人员自动指定开始位置,从而提高加工效率并延长刀具使用寿命。同样,钻孔操作也得到了改进,能够更精准地控制刀具移动,确保加工安全性,提高曲面质量。不仅如此,西门子此次对 Cloud Connect Tool Manager 也进行了更新,帮助简化 CNC 编程,同时允许用户直接访问刀具供应商产品目录,可将加工设置与切削刀具相关联,进而加快编程速度。
NX的新功能和增强功能还简化了金属和聚合物零件增材制造的建造作业准备流程。新的小面选择方法简化了采用小面几何体建模的零件支撑结构的创建作业。此外,子嵌套、烧结箱创建、片区分布计算和 3D 包装优化等新功能极大地简化并加快了聚合物建造作业的准备流程。而新推出的build processor功能则有效简化了从 NX 到 SLM 解决方案和 Trumpf 金属 3D 打印机的打印作业文件的生成和输出过程。新的多轴增材建造规则实现了自定义工艺参数的创建和重用,进而助力实现高质量制造。
面向电子和半导体行业的增强功能
![siemens-nx-summer-2024-newsroom-03-1280x720](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/4ZzcOMZlBwdXMfaYjZ7QdK/en-US/siemens-nx-summer-2024-newsroom-03-1280x720.jpg?auto=format,compress&w=843&q=60)
新的 Managed Environment for Electronics Design集成了 NX、Capital、Xpedition 及产品生命周期管理软件 Teamcenter 等软件,实现电子和机械设计团队之间的无缝数据流和协作
新推出的 Managed Environment for Electronics Design 有助于打造连续的数字主线,将来自西门子 Xcelerator 平台的不同软件数据关联到一起,包括 NX、电气/电子(E/E)系统开发软件 Capital™、PCB 设计软件 Xpedition™ 及产品生命周期管理软件 Teamcenter 等,进而增强这些软件之间的集成度,实现电子和机械设计团队之间的无缝数据流和协作。这一涵盖电气/电子和机械设计领域的统一数据管理平台能够简化 ECAD 和 MCAD 流程。
NX 的建筑信息模型(BIM)功能
NX for BIM 软件提供一整套建筑信息模型(BIM)工具,为建筑、工程和建造(AEC)工作流程提供统一的多学科平台。对于通常需要多种不同软件产品来处理建筑和建造设计流程的领域而言,这一软件的优势尤为显著。新的NX for BIM 功能包括 IFC 数据转换器、楼梯工具以及从 3D BIM 库导入信息的能力,提高了互操作性和工作流程效率。此外,新推出的 NX for Concrete Design 附加模块则在模块化建造作业中发挥重要作用,可以进一步提高混凝土结构数字孪生的保真度。
如需了解有关西门子 NX 软件增强功能的更多信息,请访问 https://plm.sw.siemens.com/en-US/nx/cad-online/latest-nx-cad-version/。