西门子日前为其EDA业务签署专属 OEM 协议,通过EDA的销售渠道将 Alphawave Semi 的高速互连硅 IP 产品推向市场,其中包括 Alphawave Semi 用于连接和存储器协议的前沿IP 平台,例如 Ethernet、PCIe、CXL、HBM 和 UCIe(裸片到裸片)互联等。除了IP销售渠道协议外,双方还将与客户共同合作,充分发挥各自的能力和优势,提供从Spec到芯片的全面解决方案。
该协议将通过西门子庞大的EDA 全球销售团队,加速客户对 Alphawave Semi AI驱动型先进硅 IP 平台的获取。这些解决方案包括完整的硅 IP 构造模块,客户可以取得IP授权并将其集成到先进的芯片级系统(SoC)设计中,包括3D-IC和chiplet技术的实现。这些解决方案对于 AI、自动驾驶、数据网络、超标度(hyperscaling)和存储等主要增长市场而言至关重要,而这些市场中的 3D-IC 设计、chiplet和先进制造节点亦是发展的关键。
西门子数字化工业软件西门子 EDA 首席执行官 Mike Ellow 表示:“Alphawave Semi 硅 IP 的加入为西门子EDA的客户带来了先进技术,助其在短期内于各个行业取得巨大进步。我们非常期待与 Alphawave Semi 携手为先进工艺节点提供高标准 IP,应对当下复杂的连接挑战。”
作为高速连接 IP 领域的先锋企业,Alphawave 拥有跨多个节点和供应商的 112G 和 224G SERDES 芯片设计能力,可提供经过验证的多标准硅 IP,为 7nm、6nm、5nm 及更先进工艺的设计,实现更快的数据传输、更高的可靠性和更低的功耗。
Alphawave Semi 总裁兼首席执行官 Tony Pialis 表示: “西门子数字化工业软件是 AI 和超大规模开发人员重要且可信赖的合作伙伴,此次双方签署的协议可以整合 Alphawave Semi 的 IP,助力客户简化并加快为前沿技术开发 SoC 的过程。我们的技术有助于打破互连瓶颈,此次协作可大幅扩展我们的客户范围,使更多公司能够提供更高级别的数据处理服务。”
西门子作为 Alphawave Semi 的 PHY、控制器和子系统平台 IP 的重要合作伙伴,将针对先进技术节点进行优化,可以单项进行,也可以与西门子EDA的全面的工具和服务协同进行。 根据该协议,西门子将提供:
- PHY IP:Alphawave Semi旗下多标准连接 IP 产品组合,涵盖 Ethernet、PCIe、CXL 和Die-to-Die应用。这些 IP 支持从 1Gbps 到 224Gbps 的广泛数据速率,适用于 30 多种不同的行业协议/标准。
- 控制器 IP:西门子将提供多通道/多速率的Ethernet IP、PCIe IP、PCIe/CXL 组合IP、D2D streaming 和 HBM3E内存控制器,这些产品构成了全面的接口控制器 IP 解决方案组合。 这些 IP 采用通用连接接口,可提供低功耗、低面积、低延迟,可用于数据中心、电信、云计算、AI、神经处理单元(NPU)和 5G 无线等领域。
- 子系统平台:西门子还将提供 Alphawave Semi 的子系统平台,该平台结合PHY IP 和接口控制器 IP,能够提供高效的完整设计解决方案。
西门子和Alphawave Semi的销售及解决方案团队精诚合作,以满足人工智能时代下对于定制化芯片,以及基于chiplet的ASICs的增长需求。双方将提供从最初概念到最终生产部件的全面解决方案。此次合作旨在服务AI、高性能计算和网络等高增长市场,为不同的客户提供提灵活商业模式。
Alphawave Semi 是高速连接和计算硅芯片供应商,为全球的技术基础设施提供支持。面对当今数据的迅猛增长,Alphawave Semi 的技术能以较低的功耗,更快、更可靠地传输数据,并实现更高性能。Alphawave Semi的 IP、定制化芯片和连接产品被全球客户广泛部署,应用于数据中心、计算、网络、AI、5G、自动驾驶和存储等领域。