西门子数字化工业软件日前推出一款全自动化的解决方案,旨在帮助集成电路 (IC) 设计团队快速发现和解决静电放电 (ESD) 问题。随着当今的下一代 IC 设计愈加复杂,静电放电问题也日益凸显,成为所有工艺技术均需应对的挑战。西门子的新解决方案将Calibre® PERC™ 软件的核心能力与基于人工智能(AI)技术的 Solido™ Simulation Suite的 SPICE 精度结合在一起,提供一种快速精确的方法,用于检查设计是否符合晶圆代工厂规则,而且能够覆盖 IC 设计的各个阶段。
该解决方案支持全芯片级别的验证,无论是成熟工艺节点,还是新兴工艺节点,均可帮助工程团队更好地管理设计和制造挑战。它提供情境感应检查,有助于提高结果的精确度,同时缩短物理、电路、电气和可靠性 IC 设计验证的周转时间。
借助该解决方案的情境感应检查功能,设计团队能够快速及时地验证 ESD 路径,确保不违反晶圆代工厂规则,从而缩小裸片尺寸,并且优化设计,帮助团队更快地做出数据驱动的决策,速度比当前方法快 8 倍。
晶圆代工厂 ESD 规则旨在预防 ESD 故障,同时适应由全球无晶圆厂提交的不同设计样式。但是,对于某些特定的设计样式和任务数据图表,这些规则可能过于保守。西门子的这款新软件提供详细的晶体管级细分模型,可达到 SPICE 级精度,帮助快速发现和仿真可能不符合晶圆代工厂规则的 ESD 路径,从而找到存在风险的路径,实现有针对性的快速自动修复。
“西门子的新型情境感应 ESD 仿真解决方案有助于我们为复杂 IC 设计提供准确的可靠性评估,”Silicon Labs 研发中心的首席 ESD 工程师 Michael Khazhinsky 表示,“这种一键式解决方案将Solido 的动态仿真结果整合到Calibre PERC 结果中,利用这些结果,用户可以快速确定设计的电气稳健性。一旦出现电路错误,这款解决方案就可以帮助确定需要改进的网络和器件。”
情境感应的自动化 IC 设计验证能够帮助用户快速及时地将IC芯片推向市场,同时提供丰富多样的功能,例如自动电压传播、电压感知设计规则检查、在逻辑驱动的版图框架内集成物理和电气信息,以帮助设计团队跟上紧迫的上市日程。
西门子数字化工业软件 Calibre 产品管理副总裁 Michael Buehler-Garcia 表示:“利用自动化的情境感应检查功能,西门子能够帮助设计团队更快解决现代 IC 设计可靠性验证的复杂难题。我们将 Solido 的动态仿真功能与 Calibre PERC 的 Sign-off 级别 ESD 验证的优势结合在一起,令这款集成的解决方案能够助力加快验证过程,同时确保 IC 设计的可靠性,令客户更高效地达到目标。该解决方案是西门子新推出的系列解决方案之一,它们充分利用西门子的工业软件的各种能力,助力加快整个设计周期。”
有关西门子情境感应 ESD 验证解决方案的更多信息,请访问:https://eda.sw.siemens.com/en-US/ic/calibre-design/reliability-verification/perc/