西门子的 Calibre® nmPlatform解决方案日前获得英特尔 16 nm工艺认证,包括:Calibre nmDRC 软件、Calibre YieldEnhancer™软件、Calibre PERC™软件和 Calibre nmLVS 软件。
西门子 Calibre 和英特尔 IFS 的客户现在可以在其设计中充分使用英特尔 16 nm工艺技术的多功能性、能效和经过优化的性能。英特尔 16 nm工艺是从平面节点到 FinFET(鳍式场效应晶体管)技术的必由之路,可使用更少的掩膜和更简单的后端设计规则提供 16 nm 级性能。英特尔 16 nm工艺提供了行业领先的 RF 和模拟功能,因此非常适合存储控制器、RF(WiFi、BT)、毫米波、国防、航空航天、政府部门和消费类应用。
西门子数字化工业软件 Calibre 设计解决方案产品管理副总裁 Michael Buehler-Garcia 表示:“随着半导体在全球经济中的重要性与日俱增,英特尔IFS为产品的开发创新提供了能力。西门子 EDA 与英特尔建有长期合作关系,我们很高兴能够进一步扩展合作,为双方的共同客户提供更多的 IFS 技术工艺之选。”
西门子 EDA 是英特尔晶圆代工厂服务加速计划 EDA 联盟的创始成员之一,该计划致力于构建一个完善的生态系统,帮助客户采用 IFS 的先进工艺技术设计和制造新一代片上系统 (SoC)。通过这一计划,西门子EDA 的客户可以获得 IFS 工艺和封装技术,借此优化和增强工具和流程,从而充分发挥英特尔的技术能力。
英特尔产品和设计生态系统支持集团副总裁兼总经理 Rahul Goyal 表示:“我们非常高兴与西门子合作,针对其行业领先的 Calibre nmPlatform 工具进行英特尔 16nm的工艺技术认证。西门子EDA 产品与 IFS 的先进工艺技术强强联合,能够为半导体行业的设计团队提供所需的解决方案,助其在当今竞争激烈的 IC 市场大显身手。”