1. Home
보도 자료

지멘스, AMD GPU 기반 MS 애저 클라우드에서 자율주행차 개발 검증 기술 ‘PAVE360’ 제공

2025년 3월 11일
서울

  • 지멘스, 자동차 산업에서 증가하는 SDV(소프트웨어 정의 차량) 개발 요구 사항을 충족하기 위해 클라우드 서비스 옵션을 확장

지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어, 지멘스 EDA 사업부 (http://www.siemens.com/eda)는 오늘, 자율주행차용 IC 개발 검증을 위한 PAVE360™(패이브360) 기술을 활용한 소프트웨어 정의 차량(SDV) 개발을 위한 시스템 오브 시스템즈(Systems-of-Systems, 시스템이 복잡해지고 증대해지면서 시스템을 이루는 컴포넌트 또한 하나의 시스템이 됨)을 지원하는 클라우드 플랫폼을 제공한다고 발표했다.

이제 이 기술은 고성능의 AMD Radeon™ PRO V710 GPU 및 AMD EPYC™ CPU에서 실행되며, 클라우드 및 AI 플랫폼인 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure)에서 이용할 수 있다.

지멘스의 PAVE360 개발 및 검증 환경은 시스템 오브 시스템즈(System-of-Systems) 구현을 위해 강력한 그래픽 가속(graphics acceleration)이 필요하다. 이는 시뮬레이션 정확도 향상을 위한 시나리오 실현(scenario realization), AI 기반 인식, 객체 인식, 추론 모델(inference models) 및 인포테인먼트 시각화(infotainment visualization) 가속 실행을 지원하기 위해 필수적이다. 고성능 AMD 프로세서 및 GPU와 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure)의 조합은 이러한 핵심 작업을 위한 뛰어난 성능을 제공한다.

지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어의 데이비드 프리츠(David Fritz) 하이브리드 및 가상 시스템(Hybrid and Virtual Systems) 부문 부사장은 “마이크로소프트 및 AMD와 협력하게 되어 기쁘다다. SDV 개발 플랫폼을 배포할 때 고객마다 선호하는 클라우드 플랫폼과 하드웨어 리소스가 다르다”라고 말하며, “PAVE360이 SDV 개발의 핵심 기술로 인정받는 만큼, Microsoft Azure 및 AMD 하드웨어 지원을 확장함으로써 고객에게 더 큰 유연성을 제공할 수 있게 되었다”라고 말했다.

자동차 제조사가 SDV 개발로 진정한 도약을 이루기 위해서는 개발 방법론(development methodology)에 대한 근본적인 변화가 필요하다. Microsoft Azure에서 실행되는 PAVE360은 확장 가능한 SDV 개발을 위한 정교한 클라우드 개발 기능을 제공하는 동시에, 시스템 인지(system-aware) 관점에서 차량 동작을 분석하고 복잡한 결함 메커니즘(fault mechanisms)을 식별할 수 있는 역량을 갖추고 있다.

많은 경우 소프트웨어, 하드웨어, 시스템 결함은 설계 주기 후반에야 발견되거나, 더 심각한 경우 차량이 이미 대량 배포된 후 발견되어 비용이 많이 드는 리콜과 브랜드 이미지 손상을 초래할 수 있다. 시스템 인지 기반 SDV 검증 접근 방식은 이러한 결함을 조기에 찾아낼 수 있도록 돕는다. 모델링 및 시뮬레이션 단계에서 수천 개의 가상 시나리오를 실행하여 놓칠 수 있는 코너 케이스(corner cases, 극한 상황에서 발생하는 문제)를 효과적으로 식별할 수 있다. 지멘스는 Microsoft 및 AMD의 지원을 바탕으로, 강력한 PAVE360의 시스템 인지 기반 SDV 검증 성능을 제공하게 되었다.

AMD의 살릴 라지(Salil Raje) 적응형 및 임베디드 컴퓨팅 그룹 수석 부사장 겸 총괄 책임자는 “지멘스및 마이크로소프트와의 협력을 통해 자동차 개발자들이 AMD의 최첨단 Radeon PRO GPU 및 EPYC 프로세서를 활용하여 차세대 ADAS (첨단 운전자 보조 시스템) 및 자율주행 기술을 개발할 수 있도록 지원할 수 있게 되었다”라고 말하며, “AMD 시스템에서 지멘스의 PAVE360을 지원하게 되어 기쁘며, 이를 통해 개발자들이 고급 자동차 개발을 위한 디지털 트윈 환경을 활용하여 SDV 개발을 가속화할 수 있도록 돕겠다”라고 말했다.

마이크로소프트의 다얀 로드리게스(Dayan Rodriguez)제조 및 모빌리티 부문 기업 부사장은 “애저(Azure)의 강력한 인프라와 AMD GPU를 활용함으로써, PAVE360은 이제 SDV(소프트웨어 정의 차량) 개발을 위한 탁월한 성능과 확장성을 제공한다“라고 말하며, “이번 협업은 자동차 산업의 혁신을 촉진하려는 우리의 의지를 보여주는 것이며, 이를 통해 제조업체들이 시스템 인지 기반(system-aware) SDV 검증을 실현하고 최고 수준의 안전성과 신뢰성을 보장할 수 있도록 지원할 것이다”라고 말했다.

지멘스의 Innexis™ 가상 시스템 인터커넥트(Virtual System Interconnect, VSI) 소프트웨어를 활용하고, Microsoft Azure에서 실행되는 AMD Radeon GPU에서 구동되는 PAVE360 데모 시스템(demonstrator)이 이 3월 11일부터 14일까지 개최된 Embedded World에서 전시되었다.

SDV 산업을 위한 지멘스의 첨단 개발 역량에 대한 보다 자세한 사항은 Siemens PAVE360 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다. https://eda.sw.siemens.com/en-US/pave360/

지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어 소개

지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어는 규모에 상관없이 모든 기업들이 Siemens Xcelerator 비즈니스 플랫폼의 소프트웨어, 하드웨어, 서비스를 사용해 디지털 전환을 추진하도록 지원한다. 지멘스의 소프트웨어와 포괄적인 디지털 트윈을 통해 기업은 설계, 엔지니어링, 제조 프로세스를 최적화함으로써 오늘의 아이디어를 미래의 지속가능한 제품으로 만들어낼 수 있다. 칩부터 전체 시스템까지, 제품부터 프로세스까지, 모든 산업을 아우른다.Siemens Digital Industries Software – Accelerating transformation.

지멘스 관련 상표 목록은 여기에서 찾아볼 수 있다. 기타 상표는 해당 소유자에게 속한다.

언론 연락처