1. Home
Comunicato stampa

Siemens extends Veloce hardware-assisted verification support of EPGM Ethernet to 1.6 Tbps

18 dicembre 2024
Plano, Texas, USA

Siemens Digital Industries Software announced today an extension of its Veloce™ hardware-assisted verification platform to support 1.6 Tbps Ethernet. As a core component of the Siemens software/hardware and system validation platform, Veloce delivers complete virtual models to support Ethernet Packet Generator and Monitor (EPGM) Ethernet port speeds up to 1.6 Tbps. This enables full performance, pre-silicon verification for complex networking designs targeting data center, cloud, HPC and AI workloads. 

The Veloce hardware-assisted verification platform now supports the evolving standard of IEEE 802.3dj for port speeds of 1.6 Tbps based on 200G per lane and also supports 200G/400G/800G performance based on the 200G per lane technology standard. 

“These interfaces enable customers to scale up large networking configurations for skyrocketing bandwidth demand,” said Jean-Marie Brunet, vice president and general manager, Hardware-Assisted Verification, Siemens Digital Industries Software. “The Veloce low latency, high bandwidth co-model channel provides a complete, high-performance pre-silicon environment so customers can easily run complex system-level scenarios for maximum functional and performance verification of Ethernet devices.”  

Availability 

The Veloce portfolio of supported DUT interfaces for 200G, 400G, 800G and 1.6T Ethernet (based on 200G/lane technology) is available now. To learn more about how Siemens is enabling the semiconductor and electronic systems industry to deliver to market the world’s most advanced SoCs and systems, visit: https://eda.sw.siemens.com/en-US/ic/hav/ 

Siemens Digital Industries Software aiuta le organizzazioni di tutte le dimensioni ad affrontare la digital transformation utilizzando il software, l’hardware ed i servizi della piattaforma di business Siemens Xcelerator. Il software offerto da Siemens, unitamente alle tecnologie per la realizzazione di completi digital twin, consentono alle aziende di ottimizzare i propri processi di progettazione, di ingegnerizzazione e di produzione, per trasformare le idee di oggi in prodotti sostenibili del futuro. Da singoli chip fino a interi sistemi, dai prodotti ai processi, in tutti i settori. Siemens Digital Industries Software– Accelerating transformation.

Nota: un elenco dei marchi rilevanti di proprietà di Siemens è consultabile qui. Tutti gli altri marchi menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.

Contatti per la stampa

Marie Almeida

Tel: (+33) 06 77 19 80 52; E-mail: marie.almeida@siemens.com

Anna Romanelli - ITALMARCO

Tel: (+39) 02 70 10 46 45 – (+39) 347 745 04 09; E-mail: anna@italmarco.com