1. Home
Comunicato stampa

La rivoluzionaria soluzione Veloce CS di Siemens trasforma il mondo dell'emulazione e della prototipazione con il rilascio di tre nuovi prodotti

20 febbraio 2024
Milano, Italia

Il sistema Siemens' Veloce CS raffigurato come singole lame (dall'alto) Veloce Strato CS per l'emulazione, Veloce Primo CS per la prototipazione aziendale e Veloce proFPGA CS per la prototipazione software.
  • L'innovativa architettura di Veloce CS unifica le attività di emulazione hardware, di prototipazione a livello enterprise e di prototipazione software, consentendo di velocizzare di 10 volte i cicli di verifica e di validazione e di aiutare a ridurre fino a 5 volte il Total Cost of Ownership
  • Il software di Veloce CS può essere riutilizzato su tutte le piattaforme, il che contribuisce ad eliminare la necessità di formazione aggiuntiva e consente di rendere 10 volte più rapide sia l'esecuzione dei carichi di lavoro del sistema che le attività di debugging
  • L’innovativo formato dei blade interconnettibili e modulari, il cui ingombro scalabile elimina la necessità di chassis di dimensioni fisse, consente l’utilizzo di questi strumenti hardware-assisted per lo sviluppo di progetti di qualsiasi dimensione, dai più piccoli fino a quelli molto grandi

Siemens Digital Industries Software ha presentato oggi il sistema di verifica e di validazione hardware-assisted Veloce™ CS. Veloce CS integra all’interno di un unico sistema l'emulazione hardware, la prototipazione di livello enterprise e la prototipazione software, il che costituisce una novità assoluta per il settore EDA (Electronic Design Automation), ed è basato su due circuiti integrati (IC) estremamente avanzati: il nuovo chip acceleratore Crystal di Siemens, appositamente progettato per l'emulazione, e l' AMD Versal™ Premium VP1902 FPGA adaptive SoC (System-on-a-chip)per la prototipazione sia di livello enterprise che via software.

La soluzione presentata include tre nuove offerte:

  • L’hardware Veloce™ Strato CS, per l'emulazione.
  • L’hardware Veloce™ Primo CS, per la prototipazione di livello enterprise.
  • L’hardware Veloce™ proFPGA CS, per la prototipazione software.

Progettato per garantire congruenza, velocità e modularità su tutte e tre queste piattaforme, il sistema Veloce CS supporta l’elaborazione di progetti con dimensioni che possono variare dai 40 milioni di gate fino a oltre 40 miliardi di gate. Inoltre, Veloce CS è in grado di elaborare carichi di lavoro full-system garantendo visibilità e congruenza di livello superiore, grazie alla capacità di selezionare lo strumento più adatto per l'attività da svolgere, poiché ogni attività è caratterizzata da requisiti unici.

Ciò consente tempi di completamento del progetto accelerati e aiuta nella riduzione dei costi per ciclo di verifica.

Per raggiungere questo eccezionale traguardo Siemens ha sviluppato, collaborando con i propri più importanti clienti e partner, sia dell’hardware innovativo che una nuova architettura software completamente unificata:

  • Veloce Strato CS presenta, rispetto a Veloce Strato, un significativo miglioramento delle prestazioni di emulazione, che possono diventare fino a 5 volte più rapide pur mantenendo una visibilità totale e potendo scalare da 40 milioni di gate (o MG, Million Gates) fino a oltre 40 miliardi di gate (o BG, Billion Gates).
  • Veloce Primo CS, basato sul recentissimo FPGA Versal PremiumVP1902 di AMD, è il sistema di prototipazione di livello enterprise più congruente del settore e anch’esso è in grado di scalare da 40MG a 40+BG.
  • Entrambe le soluzioni, Veloce Strato CS e Veloce Primo CS, girano sullo stesso sistema operativo, il che consente di assicurare un'eccezionale livello di congruenza nonché la libertà di passare senza alcuna difficoltà da una piattaforma all'altra. Ciò può velocizzare notevolmente i tempi di ramp-up, quelli di setup, le attività di debugging e naturalmente l'esecuzione dei carichi di lavoro.
  • Veloce proFPGA CS, che sfrutta anche il SoC adattivo basato su FPGA AMD Versal Premium VP1902, offre una soluzione di prototipazione software rapida e completa, potendo scalare da dimensioni pari ad un singolo FPGA fino a quelle di centinaia. Queste prestazioni eccezionali, insieme ad una architettura estremamente flessibile e modulare, possono consentire ai clienti di accelerare notevolmente le attività relative allo sviluppo di firmware, sistemi operativi ed applicazioni, o di system integration.

L'intero sistema Veloce CS è disponibile in una configurazione modulare di tipo blade, pienamente conforme ai requisiti dei moderni data center, garantendo una facile installazione, consumi contenuti, smaltimento del calore di livello superiore e ingombri ridotti. La soluzione Veloce proFPGA CS è inoltre disponibile anche in una versione da laboratorio in formato desktop, per consentire agli utenti una maggiore flessibilità d’uso.

Veloce CS è qualificato per funzionare con i più recenti server HP DL385g11 dotati di CPU AMD EPYC™.

"L'evoluzione della progettazione a livello di SoC e di sistema ha portato a molti cambiamenti negli ultimi dieci anni che hanno reso l'uso della verifica assistita da hardware più necessario che mai", ha dichiarato Alex Starr, Corporate Fellow di AMD. "Abbiamo lavorato a stretto contatto con Siemens per incorporare il dispositivo Versal Premium VP1902 di AMD nel cuore dei sistemi Veloce Primo CS e Veloce proFPGA CS per aumentare le prestazioni e la scalabilità, oltre a qualificare i server HP DL385 gen11 alimentati da CPU AMD EPYC per l'uso con l'intero sistema Veloce CS". Il sistema Veloce CS, compresa la piattaforma di emulazione Veloce Strato CS, dimostra come Siemens risponda alle esigenze dei clienti e mette in mostra l'innovazione del gruppo Veloce".

I clienti hanno accesso al portafoglio di applicazioni e soluzioni più completo del settore, comune a tutte e tre le offerte di nuovi sistemi Veloce CS.

"Il time to market è fondamentale per l'intero ecosistema dei partner Arm, e questo sottolinea la necessità di strumenti che offrano modularità, granularità e velocità per la verifica di IP e SoC", ha dichiarato Tran Nguyen, senior director of design services di Arm. "Le piattaforme Veloce di Siemens sono diventate parte integrante del processo di sviluppo di Arm e continuiamo a vedere i vantaggi del nuovo sistema Veloce Strato CS per l'accelerazione della progettazione hardware e lo sviluppo del software."

"Veloce CS è l'unico sistema hardware-assistito modulare, completamente congruente, ad alta velocità e con tre sistemi", ha dichiarato Jean-Marie Brunet, vicepresidente e general manager, Hardware-Assisted Verification, Siemens Digital Industries Software. "Con il sistema Veloce CS, rispondiamo alle esigenze specifiche degli ingegneri hardware, software e di sistema che svolgono tutti un ruolo essenziale nella realizzazione dei prodotti elettronici più avanzati al mondo. Fornendo lo strumento giusto per il compito, le innovazioni di Veloce CS accelerano l'intero processo di verifica e riducono il costo totale di proprietà, con conseguente aumento della redditività".

Disponibilità

Il sistema Veloce Strato CS è attualmente disponibile per un selezionato insieme di clienti e di partner principali. La disponibilità illimitata delle tre piattaforme hardware per tutti i clienti è prevista per l'estate 2024. Insieme alla disponibilità illimitata del sistema Veloce CS è prevista anche la sua abilitazione al cloud. Per maggiori informazioni su come Siemens sta consentendo all'industria dei semiconduttori e dei sistemi elettronici di fornire al mercato i SoC e i sistemi più avanzati al mondo, è possibile visitare il sito web alla pagina: https://eda.sw.siemens.com

Siemens Digital Industries Software aiuta le organizzazioni di tutte le dimensioni ad affrontare la digital transformation utilizzando il software, l’hardware ed i servizi della piattaforma di business Siemens Xcelerator. Il software offerto da Siemens, unitamente alle tecnologie per la realizzazione di completi digital twin, consentono alle aziende di ottimizzare i propri processi di progettazione, di ingegnerizzazione e di produzione, per trasformare le idee di oggi in prodotti sostenibili del futuro. Da singoli chip fino a interi sistemi, dai prodotti ai processi, in tutti i settori. Siemens Digital Industries Software– Accelerating transformation.

Siemens Digital Industries (DI) è un’azienda leader dell’innovazione nell’automazione e nella digitalizzazione. DI, collaborando strettamente con i propri partner ed i propri clienti, guida la trasformazione digitale sia nell’industria di processo che nel settore manifatturiero discreto. Grazie al proprio portfolio Digital Enterprise, DI fornisce ad aziende di ogni dimensione una gamma completa di prodotti, soluzioni e servizi per integrare e digitalizzare l’intera catena del valore. Ottimizzato per le specifiche esigenze dei diversi settori, il portfolio di prodotti offerti da DI supporta i clienti nell’ottenimento di maggiore produttività e flessibilità. DI aggiunge costantemente ulteriori innovazioni al proprio portfolio di prodotti, integrando le più avanzate tecnologie del prossimo futuro. Siemens Digital Industries ha il proprio quartier generale a Norimberga, in Germania, ed impiega circa 72.000 dipendenti in tutto il mondo.

Siemens AG (Berlino e Monaco) è un'azienda tecnologica focalizzata su industria, infrastrutture, trasporti e sanità. Da fabbriche più efficienti sotto il profilo delle risorse, catene di approvvigionamento resilienti ed edifici e reti più intelligenti, a trasporti più puliti e confortevoli e assistenza sanitaria avanzata, l'azienda crea tecnologia con lo scopo di aggiungere valore reale per i clienti. Unendo il mondo reale e quello digitale, Siemens consente ai suoi clienti di trasformare le loro industrie e i loro mercati, aiutandoli a trasformare il quotidiano di miliardi di persone. Siemens possiede anche una quota di maggioranza nella società quotata in borsa Siemens Healthineers, un fornitore di tecnologia medica leader a livello mondiale che plasma il futuro dell'assistenza sanitaria.

Nell'anno fiscale 2023, conclusosi il 30 settembre 2023, il Gruppo Siemens ha generato ricavi per 77,8 miliardi di euro e un utile netto di 8,5 miliardi di euro. Al 30 Settembre 2023, l'azienda impiegava circa 320.000 addetti in tutto il mondo. Ulteriori informazioni sono disponibili in Internet all'indirizzo www.siemens.com

Nota: un elenco dei marchi rilevanti di proprietà di Siemens è consultabile qui. Tutti gli altri marchi menzionati appartengono ai rispettivi proprietari. AMD, il logo AMD, EPYC, Versal e le relative combinazioni sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc.

Contatti per la stampa

Marie Almeida

Tel: (+33) 06 77 19 80 52; E-mail: marie.almeida@siemens.com

Anna Romanelli - ITALMARCO

Tel: (+39) 02 70 10 46 45 – (+39) 347 745 04 09; E-mail: anna@italmarco.com