1. Home
Comunicato stampa

Con la nuova soluzione Questa One, per la verifica intelligente, Siemens utilizza l'intelligenza artificiale per colmare il divario di produttività del settore nella verifica degli IC

13 maggio 2025
Milano, Italia

  • Questa One ridefinisce la verifica dei circuiti integrati (IC), passando da un processo di tipo reattivo a un sistema intelligente e auto-ottimizzante
  • L'automazione integrata basata sull'intelligenza artificiale, l'analisi predittiva ed una estesa e solida connettività dei flussi di lavoro consentono un’enorme accelerazione dei cicli di verifica, una riduzione dell’impegno manuale richiesto e un incremento della produttività

Siemens Digital Industries Software ha annunciato oggi il portafoglio di software per la verifica intelligente denominato Questa™ One, che unisce le caratteristiche di scalabilità, elevata connettività e approccio incentrato sui dati all’utilizzo dell'intelligenza artificiale, allo scopo di superare gli attuali limiti del processo di verifica dei circuiti integrati (IC), rendendo in tal modo i team di progettazione maggiormente produttivi.

Questa Oneoffre motori più veloci e consente agli ingegneri di essere più rapidi integra motori di elaborazione più veloci, che consentono agli ingegneri di lavorare più speditamente e richiedono carichi di lavoro più limitati per il supporto dei progetti più estesi e complessi, che vanno dallo sviluppo di IP alle soluzioni SoC (System-on-a-Chip) agli interi sistemi. La soluzione è stata sviluppata pensando ai circuiti integrati 3D di tipo avanzato, ai progetti basati sui chiplet e alle architetture di tipo software-defined.

"Questa One trasforma radicalmente il processo di progettazione dei circuiti integrati, per superare l’attuale deficit di produttività legato alla verifica e per affrontare le onnipresenti sfide del settore dei circuiti integrati, associate alla crescente complessità dei progetti", dichiara Abhi Kolpekwar, Vice President e General Manager della divisione Digital Verification Technologies di Siemens Digital Industries Software. "Questa One sfrutta le più recenti innovazioni tecniche per offrire i motori più veloci oggi disponibili per la verifica formale, funzionale e dei malfunzionamenti, senza tuttavia ignorare che i clienti riferiscono che le prestazioni, da sole, non sono comunque sufficienti: essi manifestano anche la necessità di una connettività più profonda che attraversi gli ineguagliati flussi di lavoro da noi forniti relativi alla verifica, alla convalida e al testing, una capacità di connessione ora fornita da Questa One. Grazie al nostro utilizzo combinato dell'intelligenza artificiale, le soluzioni di Siemens per la verifica stanno concretamente producendo dei progressivi incrementi di produttività con l’uso da parte dei primi utilizzatori, nei domini relativi alla creazione intelligente, alla regressione intelligente, all’analisi intelligente, ai motori intelligenti e al debug intelligente".

Siemens ha collaborato con le aziende leader del settore per sviluppare la soluzione per la verifica intelligente Questa One, che offre una soluzione connessa, basata sui dati e scalabile in grado di eliminare il collo di bottiglia costituito dal cosiddetto Verification Productivity Gap 2.0. Tale divario della capacità di verifica sperimentato nel settore trae origine dalla crescente complessità di tecnologie quali i circuiti integrati 3D, i progetti basati sui chiplet e le architetture software-defined, ed è ulteriormente aggravato da una marcata difficoltà nel reperimento di talenti per i team di progettazione, unitamente alle crescenti esigenze dettate dal mercato in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità, nonché minori consumi energetici.

La soluzione per la verifica intelligente Questa One include al proprio interno molteplici importanti innovazioni tecniche, quali:

  • Il software Questa One Coverage Acceleration raggiunge gli obiettivi di copertura 50 volte più velocemente rispetto ai tradizionali solutori di testbench, combinando risultati di copertura più elevati/più veloci con i vantaggi offerti dalle funzionalità della Universal Verification Methodology (UVM) per la generazione casuale vincolata dei test.
  • Il software Questa One DFT Simulation Acceleration esegue le simulazioni di pattern seriali Gate-Level per il DFT (Design for Test) in modo 8 volte più veloce, sfruttando il software Questa One Parallel Simulation, ed è strettamente integrato con l'architettura Tessent™ Streaming Scan Network (SSN), leader del settore.
  • Il software QuestaOne Fault Simulation Acceleration fornisce prestazioni 48 volte più veloci e supporta sia le applicazioni per la sicurezza funzionale che quelle DFT per la simulazione dei malfunzionamenti. Supporta inoltre, capacità unica, la funzionalità UDFM (User Defined Fault Modeling) in Tessent.
  • Il software Questa One Stimulus Free Verification consente agli ingegneri di raggiungere nuovi livelli di produttività. Il suo approccio esclusivo, basato sulla combinazione di più motori e sull’unificazione delle applicazioni, si è ha dimostrato capace di ridurre i tempi di elaborazione complessivi da oltre 24 ore a meno di 1 minuto, su complessi progetti open source di riferimento a livello SoC. L'integrazione tra 20 diverse analisi stimulus-free, l'intelligenza artificiale e l'automazione offre nuove possibili soluzioni, come il linting con correzione automatica e l’utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa per la creazione e la verifica delle proprietà SVA.
  • Il software Questa One Avery Verification IP è basato sulle suite CTS (Compliance Test Suites) di verifica IP (VIP) di Avery, caratterizzate da alta qualità ed elevata copertura. Le funzionalità per il debugging protocol-aware e per le analisi di copertura protocol-aware contribuiscono ad aumentare la produttività, mentre le funzionalità VIP velocizzate consentono di riutilizzare CTS, testbench e stimoli creati in Questa One Sim anche sui sistemi per l’emulazione e per la prototipazione di Veloce CS.

La soluzione di verifica intelligente Questa One si basa su tre principi fondamentali.

  • Il software Questa One Connected Verification collega tra loro gli ingegneri, gli strumenti EDA e l'IP di verifica, per formare un ecosistema coeso che consente di effettuare la verifica, la validazione e il testing in modo fluido e completo, integrando i sistemi di emulazione e di prototipazione Questa One, Tessent DFT e Veloce™ CS di Siemens.
  • Il software Questa One Data-Driven Verification sfrutta appieno il valore racchiuso nei dati tramite l'analisi basata sull'intelligenza artificiale, al fine di rivelare nuovi contenuti informativi e di migliorare la produttività delle attività di verifica. L’applicazione di tecnologie di machine learning di tipo generativo, prescrittivo e predittivo consente agli ingegneri di raggiungere i massimi livelli di verifica impiegando il minimo numero di risorse.
  • Il software Questa One Scalable Verification possiede capacità di accelerazione e di automazione impareggiabili, con velocità che garantiscono di ottenere la chiusura della verifica nei tempi minimi possibili e con il massimo grado di attendibilità.

Alcune testimonianze di clienti sull’uso di Questa One

"La soluzione per la verifica intelligente Questa One ha migliorato la produttività delle nostre attività di verifica, sia con le tradizionali implementazioni on-premise che con quelle in cloud", dichiara Karima Dridi, Head of Productivity Engineering di Arm. "Nell'esecuzione di onerosi carichi di lavoro EDA sull'ultima architettura AArch64, in qualità di early adopter del simulatore funzionale avanzato ad alte prestazioni Questa One Sim, abbiamo osservato dei miglioramenti sia nelle prestazioni, che nell'efficienza dei costi e nella riduzione dei tempi di regressione".

"MediaTek, in qualità di azienda inclusa tra le prime a poter valutare la soluzione per la verifica intelligente Questa One di Siemens, ha già potuto rilevare un aumento della produttività dei propri ingegneri nell’arco dell'intero processo di verifica, utilizzando sia le funzionalità per la verifica formale che le tecnologie di simulazione", afferma Chienlin Huang, Senior Technical Manager del dipartimento di Tecnologia della Connettività di MediaTek.

“La simulazione Questa One DFT (QDX) sfrutta funzionalità avanzate di simulazione DFT-centrica per offrire prestazioni più veloci rispetto alle soluzioni di simulazione esistenti e ridurre i tempi di verifica da settimane a giorni”, ha dichiarato Selim Bilgin, Corporate Vice President, Silicon Engineering di Microsoft. “Oltre a questi impressionanti miglioramenti in termini di velocità, QDX sulla piattaforma Azure Cobalt 100 di Microsoft offre un ulteriore incremento delle prestazioni fino al 20%, consentendo un'efficienza ancora maggiore per i nostri carichi di lavoro EDA”.

"La soluzione per la verifica intelligente Questa One di Siemens ha migliorato e semplificato il nostro processo di verifica, consentendoci di affrontare i nuovi carichi di lavoro richiesti nei data center di ultima generazione, quali quelli legati all'intelligenza artificiale generativa applicata a soluzioni all'avanguardia di IP per silicio per interfacce PCIe, CXL e HBM", dichiara Susheel Tadikonda, Vice President of Engineering, Silicon IP di Rambus. "L'utilizzo della soluzione completa Questa One, che include funzionalità di simulazione, di analisi statica e formale, nonché tecnologie IP di verifica, consente ai nostri clienti di affidarci i loro progetti con maggiore fiducia, grazie a garanzie di verifica completa delle soluzioni IP per i loro progetti di SoC e chiplet".

Disponibilità

La soluzione Questa One per la verifica intelligente sarà disponibile nel mese di giugno 2025. Per maggiori informazioni su come Siemens sta consentendo all'industria dei semiconduttori e dei sistemi elettronici di portare sul mercato i circuiti integrati 3D, i progetti basati su chiplet e i sistemi software-defined più avanzati al mondo, è possibile visitare il sito web, alla pagina: https://eda.sw.siemens.com

Siemens Digital Industries Software aiuta le organizzazioni di tutte le dimensioni ad affrontare la digital transformation utilizzando il software, l’hardware ed i servizi della piattaforma di business Siemens Xcelerator. Il software offerto da Siemens, unitamente alle tecnologie per la realizzazione di completi digital twin, consentono alle aziende di ottimizzare i propri processi di progettazione, di ingegnerizzazione e di produzione, per trasformare le idee di oggi in prodotti sostenibili del futuro. Da singoli chip fino a interi sistemi, dai prodotti ai processi, in tutti i settori. Siemens Digital Industries Software– Accelerating transformation.

Siemens Digital Industries (DI) consente alle aziende di tutte le dimensioni del settore manifatturiero di processo e discreto di accelerare la trasformazione digitale e la sostenibilità lungo l'intera catena del valore. Il portafoglio di automazione e software all'avanguardia di Siemens rivoluziona la progettazione, la realizzazione e l'ottimizzazione dei prodotti e della produzione. E con Siemens Xcelerator - la piattaforma digitale aperta per imprese - questo processo è reso ancora più semplice, veloce e scalabile. Insieme ai nostri partner e al nostro ecosistema, Siemens Digital Industries consente ai clienti di diventare un'impresa digitale sostenibile. Siemens Digital Industries ha una forza lavoro di circa 70.000 persone in tutto il mondo. 

Siemens AG (Berlino e Monaco di Baviera) è un'azienda tecnologica leader nel settore dell'industria, delle infrastrutture, della mobilità e della sanità. L'obiettivo dell'azienda è creare tecnologia per trasformare il quotidiano, per tutti. Combinando il mondo reale e quello digitale, Siemens consente ai clienti di accelerare le loro trasformazioni digitali e di sostenibilità, rendendo le fabbriche più efficienti, le città più vivibili e i trasporti più sostenibili. Siemens detiene anche una partecipazione di maggioranza nella società quotata in borsa Siemens Healthineers, un fornitore leader di tecnologia medica a livello mondiale, pioniere delle innovazioni nel settore sanitario. Per tutti. Ovunque. In modo sostenibile. 

Nell'anno fiscale 2024, conclusosi il 30 settembre 2024, il Gruppo Siemens ha generato un fatturato di 75,9 miliardi di euro e un utile netto di 9,0 miliardi di euro. Al 30 settembre 2024, l'azienda impiegava circa 312.000 persone in tutto il mondo. Ulteriori informazioni sono disponibili  all'indirizzo www.siemens.com

Nota: un elenco dei marchi rilevanti di proprietà di Siemens è consultabile qui. Tutti gli altri marchi menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.

Contatti per la stampa

Marie Almeida

Tel: (+33) 06 77 19 80 52; E-mail: marie.almeida@siemens.com

Anna Romanelli - ITALMARCO

Tel: (+39) 02 70 10 46 45 – (+39) 347 745 04 09; E-mail: anna@italmarco.com