1. Home
Comunicato stampa

Siemens inserisce in NX nuove funzionalità per la collaborazione di tipo immersivo, per i workflow elettromeccanici e per la progettazione basata sull'intelligenza artificiale

11 luglio 2024
Milano, Italia

NX offre funzionalità nuove e potenziate al software di punta di Siemens per l'ingegnerizzazione dei prodotti, con l'obiettivo di aiutare i progettisti e i produttori di tutti i settori a immettere più rapidamente sul mercato prodotti migliori e più ottimizzati.
  • All’interno dei nuovi aggiornamenti, come sempre applicati tramite il meccanismo di rilascio continuo di NX, i clienti trovano anche ulteriori strumenti per la progettazione generativa e assistita dall’intelligenza artificiale
  • I clienti possono ora passare al cloud con prodotti come NX X e Zel X, strumenti in grado di migliorare una progettazione di tipo collaborativo tra molteplici domini distinti

Siemens Digital Industries Software ha annunciato oggi il rilascio di un nuovo pacchetto di aggiornamenti del proprio software NX™, facente parte del portafoglio Siemens Xcelerator. Questi aggiornamenti apportano nuove e migliorate funzionalità al software di punta di Siemens dedicato all’ingegnerizzazione dei prodotti, con l'obiettivo di aiutare i progettisti e le aziende produttrici di tutti i settori a immettere sul mercato, in tempi più rapidi, prodotti migliori e altamente ottimizzati.

Il nuovo NX X

Il prodotto NX™ X altro non è che lo stesso software NX al quale da molti anni si affidano sia le aziende leader che le aziende maggiormente innovative del settore, che tuttavia viene ora offerto in versione cloud, nonché potenziato mediante una gestione integrata dei dati basata sul portafoglio di PLM (Product Lifecycle Management) Teamcenter®, dedicato alla gestione del ciclo di vita del prodotto. Grazie alle informazioni memorizzate nella sicura infrastruttura cloud di tipo software-as-a-service di Siemens, i clienti possono ora accedere a un nuovo livello del prodotto NX, in grado di offrire maggiore flessibilità, scalabilità e collaborazione.

David Doral, CEO della startup Dovetail Electric Aviation, condivide la sua esperienza con NX X, affermando: "In qualità di startup votata ad espandere continuamente i confini dell'innovazione, abbiamo bisogno di disporre di funzionalità che ci consentano di esplorare tutte le possibili opzioni per garantire le prestazioni del prodotto. Dopo aver esaminato le diverse offerte presenti sul mercato, abbiamo scelto di implementare NX X poiché fornisce solide funzionalità per l’ingegnerizzazione dei prodotti di nuova generazione, nonché un approccio a prova di futuro grazie al meccanismo di licensing basato sul valore, il che ci ha consentito di sostituire i prodotti offerti da Dassault con il più scalabile e flessibile Siemens Xcelerator. Prevediamo una collaborazione entusiasmante insieme a Siemens per l’utilizzo della nostra nuova piattaforma, costruita per il futuro".

NX X è un avanzato strumento per l’ingegnerizzazione dei prodotti basato su cloud, che consente tanto l'installazione su sistemi desktop quanto l’utilizzo in streaming all’interno del browser tramite Amazon Web Services (AWS), dotato di una gestione dei dati ad elevata sicurezza in grado di garantire la fluidità delle operazioni di tipo collaborativo, che arricchisce le funzionalità di PLM grazie al software Teamcenter® X, il che offre agli utenti una maggiore flessibilità, maggiori capacità di collaborazione di tipo nativo e minori sprechi di tempo per gli aspetti sistemistici di amministrazione in carico al reparto IT. NX X offre inoltre un meccanismo di licensing modulabile e scalabile, che costituisce per i clienti una modalità economica e flessibile per accedere ai moduli aggiuntivi di NX e alle sue funzionalità più avanzate. Grazie alla disponibilità di oltre 110 tra prodotti ed estensioni di funzionalità, le organizzazioni possono esplorare quali componenti aggiuntivi si adattino meglio ai loro flussi di lavoro, consentendo un’ampia flessibilità e personalizzazione, sulla base delle mutevoli esigenze dei loro progetti. NX X, inoltre, funziona perfettamente insieme al software Zel X™ recentemente annunciato da Siemens. L’app Zel X, basata sulla stessa architettura di NX, è l'app per la progettazione di nuova generazione di Siemens, eseguita all’interno del browser e pensata per integrarsi con altre soluzioni Siemens Xcelerator come NX, allo scopo di semplificare le operazioni della produzione e dello stabilimento.

Proiettare gli ingegneri e i progettisti nel futuro della progettazione

siemens-nx-summer-2024-newsroom-02-1280x720

NX Immersive Explorer offre un'esperienza e livello di videogioco per la revisione dei progetti, la messa in servizio virtuale e l'approvazione delle parti interessate con rendering ad alta fedeltà sul desktop o in realtà virtuale.

Con il software NX™ Immersive Explorer le attività di revisione del progetto, di messa in servizio virtuale e di approvazione dei suoi distinti componenti vengono catapultate all’interno di un'esperienza d’uso paragonabile a quella dei più avanzati videogiochi grazie ad un realismo sorprendente, sia su sistemi desktop che in modalità di realtà virtuale mediante l’uso di apposite periferiche. Lanciato a dicembre 2024, NX Immersive Explorer supporta infatti tutte le principali scelte alternative di hardware HMD (Head Mounted Display, i visori per realtà virtuale) e consente agli utenti di ottenere preziose informazioni sul prodotto, fin dalle prime fasi del processo di progettazione, con un fotorealismo di tipo immersivo e interattivo, riducendo in tal modo i costi per la realizzazione di prototipi fisici. Grazie alla possibilità di concentrarsi su specifiche sotto-parti dell'assieme, fino ad esaminare i singoli componenti, nonché di aggiungere etichette ed annotazioni per documentare i risultati della revisione del progetto, il processo di progettazione può quindi essere condotto in una prospettiva completamente nuova.

Introduzione di nuove funzionalità di intelligenza artificiale in NX

L'intelligenza artificiale è presente ovunque, anche in NX, per aiutare a migliorare e ad accelerare i processi grazie agli strumenti di progettazione di NX basati sull'intelligenza artificiale. I nuovi strumenti assistiti dall'intelligenza artificiale, tra cui quelli per l'ottimizzazione della topologia, per la predizione delle prestazioni o per la modellazione delle strutture a giroide, si aggiungono agli strumenti già esistenti, quali quelli dediti alla previsione dei comandi o alla previsione della selezione, al fine di aumentare l'efficienza di tutte le attività.

Performance Predictor è uno strumento di simulazione per la progettazione basato sull'intelligenza artificiale che si focalizza sulla convalida delle scelte dei materiali e delle prestazioni meccaniche dei singoli componenti, consentendo ai progettisti di convalidare, di testare e di reiterare le iterazioni di progettazione in tempo reale, accelerando in tal modo il processo di innovazione e contribuendo ad eliminare precocemente costosi errori.

Tutto ciò, utilizzato congiuntamente all'ottimizzazione della topologia mediante l'intelligenza artificiale e alle nuove funzionalità per la progettazione di riempimenti e di strutture lattiginose a giroide, nonché alla funzionalità Design Space Explorer introdotta nel 2023, consente ai progettisti non solo di produrre pezzi estremamente ottimizzati e funzionanti come da specifiche, ma anche di condurre analisi finalizzate alla riduzione dei pesi o di sfruttare tecniche di produzione di tipo additivo, laddove ciò si riveli appropriato.

Massimizzazione della velocità e del controllo nella produzione dei pezzi

siemens-nx-summer-2024-newsroom-04-1280x720

L'operazione avanzata di Holemaking di Siemens NX CAM fornisce controlli precisi del percorso utensile, garantendo una lavorazione ottimizzata e una finitura superficiale superiore.

Questo aggiornamento arricchisce inoltre gli strumenti NX CAM e NX Additive Manufacturing (AM) con funzionalità atte ad aumentare il controllo da parte dell’utente e la produttività del flusso di lavoro, tali da consentire agli utenti di passare in modo più rapido e con maggior sicurezza da una normale progettazione di pezzi meccanici alla realizzazione di componenti di alta qualità. La funzionalità Enhanced 3D Adaptive Roughing, una strategia per la lavorazione di sgrossatura ad alta velocità, ora aiuta i programmatori a specificare automaticamente le posizioni di partenza, con conseguente maggiore efficienza della lavorazione e maggiore durata dell'utensile. Analogamente, l'operazione di foratura è stata migliorata per fornire un controllo più preciso sui movimenti dell'utensile, in modo da garantire una lavorazione sicura e una migliore qualità della superficie. Anche lo strumento Cloud Connect Tool Manager è stato inoltre aggiornato, per semplificare la programmazione CNC. Questa funzione, dedicata alla gestione dei dati relativi agli utensili grazie all’accesso diretto ai cataloghi dei fornitori di utensili, consente ora di associare le impostazioni di lavorazione agli utensili da taglio, con una conseguente maggiore rapidità della programmazione.

I workflow per la preparazione dei setup per la produzione di tipo additivo di pezzi in metallo e in polimero sono stati semplificati, con l’introduzione di nuove funzionalità e di vari miglioramenti. I nuovi metodi per la selezione delle faccette semplificano la creazione di strutture di supporto per le parti progettate con la tecnica della modellazione a faccette. Inoltre, le nuove funzionalità per il subnesting, per la creazione di sinterbox, per il calcolo della distribuzione dell'area delle slice e per l'ottimizzazione del grado di riempimento della camera di stampa 3D semplificano e accelerano notevolmente il flusso di lavoro per la preparazione dei batch di stampa in polimero. Inoltre, i nuovi build processor di Siemens semplificano la generazione e l'output da NX dei file dei lavori di stampa destinati alle stampanti 3D per metallo prodotte da SLM Solutions e da Trumpf. Infine, nuove regole per la produzione additiva multi-asse consentono la creazione e il riutilizzo di parametri di processo personalizzati, spesso considerati la "ricetta segreta" per ottenere con continuità una elevata qualità della produzione.

Miglioramenti dedicati all'industria elettronica e dei semiconduttori

siemens-nx-summer-2024-newsroom-03-1280x720

Il nuovo ambiente gestito per la progettazione elettronica riunisce NX, Capital, Xpedition e Teamcenter per il PLM, consentendo un flusso di dati e una collaborazione senza soluzione di continuità tra i team di progettazione elettronica e meccanica.

Il nuovo Managed Environment for Electronics Design è un thread digitale continuo che interconnette tra loro i dati provenienti da svariati software della piattaforma Siemens Xcelerator - tra cui NX, il software Capital™ per lo sviluppo di sistemi elettrici ed elettronici (E/E), il software Xpedition™ per la progettazione dei PCB e Teamcenter per il PLM - consentendo una migliore integrazione tra gli stessi e rendendo possibile la collaborazione e un flusso di dati senza soluzione di continuità tra i diversi team dedicati alla progettazione elettronica e a quella meccanica. Questa piattaforma unificata per la gestione dei dati del dominio elettrico/elettronico e di quello meccanico semplifica sia il processo di ECAD che quello di MCAD.

Funzionalità per il BIM (Building Information Modeling) presenti in NX

Il nuovo ambiente NX for BIM contiene un insieme completo di strumenti per il BIM (Building Information Modeling), tali da offrire un'unica piattaforma multidisciplinare dedicata ai flussi di lavoro dei domini AEC (Architecture, Engineering and Construction). Ciò si rivela particolarmente vantaggioso in un contesto che in genere si affida all’utilizzo di molteplici prodotti software distinti per la gestione dei diversi aspetti del processo di progettazione architettonica e edile. NX for BIM include un traduttore di dati nel formato standard IFC (Industry Foundation Classes), uno strumento per la progettazione delle scale, nonché la possibilità di importare dati da una libreria BIM 3D, migliorando in tal modo l'interoperabilità e l'efficienza del flusso di lavoro. Il nuovo modulo add-on NX for Concrete Design è inoltre fondamentale per le costruzioni di tipo modulare, essendo in grado di fornire ai digital twin dati relativi alle strutture in calcestruzzo caratterizzati da una maggiore fedeltà.

Per maggiori informazioni sulle funzionalità aggiuntive introdotte e sui più recenti miglioramenti apportati da Siemens al software NX, è possibile guardare il video di lancio presente in YouTube, oppure visitare il sito web, alla pagina https://plm.sw.siemens.com/en-US/nx/cad-online/latest-nx-cad-version/

Siemens Digital Industries Software aiuta le organizzazioni di tutte le dimensioni ad affrontare la digital transformation utilizzando il software, l’hardware ed i servizi della piattaforma di business Siemens Xcelerator. Il software offerto da Siemens, unitamente alle tecnologie per la realizzazione di completi digital twin, consentono alle aziende di ottimizzare i propri processi di progettazione, di ingegnerizzazione e di produzione, per trasformare le idee di oggi in prodotti sostenibili del futuro. Da singoli chip fino a interi sistemi, dai prodotti ai processi, in tutti i settori. Siemens Digital Industries Software– Accelerating transformation.

Nota: un elenco dei marchi rilevanti di proprietà di Siemens è consultabile qui. Tutti gli altri marchi menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.

Contatti per la stampa

Marie Almeida

Tel: (+33) 06 77 19 80 52; E-mail: marie.almeida@siemens.com

Anna Romanelli - ITALMARCO

Tel: (+39) 02 70 10 46 45 – (+39) 347 745 04 09; E-mail: anna@italmarco.com